结果:找到"3D模型 调整Z没反应",相关内容1000条
  • 立创专业版最新版导出3dsetp模型打开出错
  • 2024-02-19版本导出3d.setp文件(含有元器件)放入UG10sw2020软件中实体显示错乱!望相关同学早日修复问题!!!!软件关于页信息:软件内3D预览:生成.setp文件导入UG10中效果:(实体错乱)生成.setp文件导入SW2020中效果:(实体错乱)
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: bug3d 发帖人:一颗杨树 发帖时间:2024-02-25 11:32:00
  • 立创专业版EDA,3D模型显示问题​
  • 立创专业版EDA版本是V2.0.5,导入SOLIDWORKS另存的STEP(AP214)文件有下面的问题在3D模型管理器显示正常,调整X,Y,Z位置后也正常但是PCB的3D显示不正常,变成黑白方块如果不调整X,Y,Z角度和偏移,3D模型可以显示,一旦调整任何一个就显示黑白方块
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 发帖人:ChenJ 发帖时间:2023-02-01 14:14:00
  • 3D模型引脚方向如何调整
  • 63V6800UF的大电容官网没有找到3D模型,从网上下载了一个3D文件,做了一个库,发现引脚方向不对,是需要在3D文件里编辑,还是EDA编辑器里能解决啊?小白一个,请求支援。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 发帖人:数码哥666 发帖时间:2022-11-17 20:42:00
  • 导出的3D模型尺寸不对
  • 导出的都是公制单位,但是实际长度是英制单位的数,整个模型大了3.9倍
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 发帖人:半发酵茶 发帖时间:2022-01-05 23:02:00
  • EDA导出3D模型的stp格式只有PCB板,没有3D封装
  • 部分器件的3D模型无法导出。如:C26936343D模型预览如下:导出3D模型为STP格式:用solidworks打开后只有电路板,没有器件的3D模型:发现只有部分元件时这样,有的是可以的。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 3D 发帖人:hyshallow 发帖时间:2021-08-31 00:40:00
  • Win1064bit打开立创EDA标准版客户端1分钟内没反应卡顿
  • 问题描述:打开立创EDA之后反应慢有大约1分钟的时间内电脑没有立创EDA的反应但是后台会有相关进程上图是双击多次之后查看后台发现有多个应用在运行但是前台没有EDA界面出现问题猜测可能是EDA有问题或者电脑系统问题因为微信电脑版打开也是有相同的问题看下有没有其他网友有类似的问题最好能找出问题的根源或者排除问题是系统造成的还是软件问题多谢!
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 卡顿 win10 发帖人:Alexcsc 发帖时间:2021-07-25 17:47:00
  • [3D预览]希望LCEDA能够导出PCB的3D模型
  • LCEDA的3D预览功能很棒,但是如果能够导出3D模型就更好了,在SolidwoksPCB中,就提供了导出STEP模型的选项,希望LCEDA也能够在3D预览中提供导出常见3D模型格式(例如STEP)的功能。我是一个小作坊业主,经常需要配合PCB设计外壳,所以如果能够将PCB的3D预览导出,那么就可以直接在3D设计软件中使用导出的模型来设计外壳,方便到爆炸。----更新:2019年8月1日17:30内容:修改原文中STOP为STEP,添加额外说明
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 3D预览 3D 发帖人:PretNaN 发帖时间:2019-08-10 13:08:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: